Knightscope 的自主安全機器人為公共安全提供突破性檢測技術。
電源驅動創新:Knightscope 的自主安全機器人為公共安全提供突破性檢測技術
高密度電源模組協助敏銳的監控網路利用 AI 震懾犯罪
自動警務的概念始於幾年前的科幻小說,但今天卻是真實存在的,而且很有影響力。如果您花幾分鐘時間與 Knightscope 公司的聯合創始人、客戶長 Stacy Stephens 聊聊,就會發現先進的機器人安保其實更具吸引力。
這家公共安全技術服務公司於 2013 年在加州山景城成立,是世界上第一家在大型購物中心、停車場和社區公園等公共場所部署移動、全自主安全機器人 (ASR) 的公司。Knightscope 的願景是找到更有效的方法遏制犯罪,同時最大限度降低執法人員面臨危險。
Knightscope 是一家領先的公共安全技術公司,而並非一家在機器人技術、自動駕駛技術、汽車電氣化和人工智慧融合方面有專長的機器人技術企業。但將以上結合起來,他們帶來了一個敏捷的平台,該平台可整合眾多感測功能和其它技術,以提供可執行的情報。
提供卓越的 ASR 監視功能
配備 ASR,主要是為了掃描已知威脅,使企業能透過辨識被解雇的員工或發放了非法侵入警告的員工來減少工作場所暴力。此外,ASR 還可使用異常監控來辨識外部車輛的車牌,從而保障停車場安全。ASR 可憑藉其音訊特性提供雙向通訊,允許機器人作為具有廣播功能的公共廣播系統。因此它們可以與肇事者接觸,緩和敵對情況。
「ASR 的『通話』特性可將危險從人轉移到機器人身上。」Stephens 指出,「機器人是一種難以描述的物體,進行對話無需有人站在敵對嫌疑人面前,這可避免事態無意中升級。」「此外,它們還可降低營運成本。」Stephens 補充道,「ASR 既不會生病,也不需要休假。」
注入技術,驅動 ASR 的自主性
Knightscope 的移動機器人是完全自主的,使用支援雷射雷達、GPS、聲納、IMU、4K 攝影機以及高傳真音訊的系統。該機器人有五種類型的感測器(與人類相似),周圍環境盡在掌握。大多數情況下,該機器人的感官比公共安全人員還敏銳。
總共有 21 個 LIDAR 雷射器,每 25 毫秒繪製一次四周環境。這些資料用于建立機器人周國100 公尺半徑區域的 3D 地圖,可幫助 ASR「看到」其周圍環境。此外,聲納感測器還可提供接近感測,使機器人能夠判斷什麼時候有什麼物體靠近。GPS 是內部導航的第三輸入,如果有人試圖移動或偷竊機器人,有助於對其進行追蹤。
里程計感測器透過計算車輪的旋轉指示機器人向左還是向右移動或追蹤。最後是慣性測量單元 (IMU),可提供六個自由度的空間感知,以確定機器人是直立還是傾斜的(這可能說明它已經卡住或無法移動)。
電源效率對於 ASR 極為重要
高強度的運算、通訊和感測為 ASR 的供電網路帶來沉重負擔。它們必須精巧、高效。ASR 沒有氣流或通風功能,因此 Knightscope 開始尋找一種可使用鋁皮作為散熱片的單純傳導散熱解決方案。該公司採用了 Vicor DC-DC 轉換器模組 (DCM3623),因為其獨特的 ChiP™ 封裝不僅散熱良好,而且外形極為小巧。此外,該 DCM 的功率密度還為佈線和纜線組合提供了幫助,並提高了電池效率和效能,延長了運行時間。
在電氣方面,機器人需要與所有不同的電源軌隔離。由於有太多具有不同 EMI 特徵的感測器,Vicor DCM™ 有助于最大限度減少 EMI 和雜訊干擾。
「我們越能減輕電池負擔,所獲得的運行時間就會越長。」Stephens 表示,「所以,電源永遠都是一個考量因素。最後,所有這些都將幫助我們實現公司的願景,即架構師坐下來規劃商業開發或混合使用的空間時,與煙感警報器及滅火系統一樣,我們的產品都會列入安全檢查清單。」
鎮上似乎來了一位新警長啊,它的名字叫 Knightscope。
關於 Vicor
Vicor 是高效能電源模組的領導者,始終致力於透過易於部署的模組化電源系統解決方案幫助客戶為供電網路實現創新,以提供從電源到負載點的最高密度和效率。我們始終站在配電架構、轉換拓撲及封裝技術的最前沿,不斷提高 Vicor 電源模組的密度、效率和供電效能。公司主要為企業及高效能運算、工業設備與自動化、機器人、無人機、電動汽車與運輸、衛星以及航太與國防等領域的客戶提供服務。 www.vicorpower.com
Vicor、ChiP™ 和 DCM™ 是 Vicor 公司的商標。
關於 Knightscope
我們的使命是讓美國成為地球上最安全的國家。我們透過以下自主的一次性部署實現這一使命。
Knightscope 機器人是自動驅動(自主)安全機器人。它們將在沒有任何人為干預的情況下,行走在您的園區,這將為整體治安工作做出巨大貢獻。該機器人可為您的安全團隊收集並提供前所未有的資料及可執行情報,以幫助做出更明智、更安全、更快捷的決策。收集的資料和分析資訊可從世界上任何一個能連上網際網路的地方存取。