Skip to main content

HIRO 推动边缘计算创新,探索智能城市前景。

即时发布

HIRO 推动边缘计算创新,探索智能城市前景

Vicor《电源驱动创新》播客介绍边缘计算及当今创新应用

HIRO image

HIRO 开发高性能的边缘微型数据中心(EMDC),提供紧凑、可扩展的边缘计算,为新型智能城市设计、教育改革和医疗进步提供支持。

HIRO image

HIRO 开发高性能的边缘微型数据中心(EMDC),提供紧凑、可扩展的边缘计算,为新型智能城市设计、教育改革和医疗进步提供支持。

2024 年 1 月 30 日,马萨诸塞州安多佛讯 – Vicor 公司与边缘计算领导者 HIRO 合作,继续推出《电源驱动创新》播客系列节目。这次讨论主要介绍边缘运算(EC)系统如何将云计算用于更需要它的地方,服务于医院和只能城市等关键任务应用的需求。在最新一期节目中,HIRO 首席技术官 Fred Buining 与 Vicor 企业市场行销副总裁 David Krakauer 共同探讨,针对这一快速发展的技术分享了深度见解。

在最新一期节目中, 我们将了解 HIRO 如何提供紧凑、可扩充的边缘计算,为新型只能城市设计、教育改革和医疗发展提供有力支持。HIRO 是一家荷兰创新技术公司,开发高性能边缘微型数据中心(EMDC),可提供可靠的软硬件基础构架以及本土服务,支持大数据及人工智能处理。

EMDC 可将任意类型、任意数量的 CPU、GPU、FPGA 和 NVMe(非挥发性高速內存)整合到鞋盒大小的小型化化平台中,这种平台功耗从1.5kW 到 500kW 不等。这些平台采用全固态和模块化设计,需要的维护极少且无需特殊的散热系统。

Buining 介绍了使用 EMDC 的优势,以及 HIRO 目前正在提供支持的各种项目和应用。“我们的 EMDC 非常高效,为我们支持的智慧工厂降低了近 57% 的能源损耗。”同时,Buining 分享了他对推动边缘计算发展驱动力的理解,并介绍了最新的相关应用。

《Vicor 电源驱动创新》播客可通过所有主要播客服务提供者下载,其中包括 Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast 等。听众可了解目前最严峻的电源挑战、全新的电气化构想、创造性的电源构架以及电源设计实际挑战。

关于 Vicor

Vicor 是高性能电源模块的领导者,始终致力于通过易于部署的模块化电源系统解决方案帮助客户为供电网络实现创新,以提供从电源到负载点的最高密度和效率。我们始终站在配电构架、转换拓扑及封装技术的最前沿,不断提高 Vicor 电源模块的密度、效率和供电性能。公司主要为企业及高性能计算、工业设备与自动化、机器人、无人机、电动汽车与运输、卫星以及航天与国防等领域的客户提供服务。www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。

关于 HIRO 微型数据中心

荷兰创业技术公司 HIRO 主要开发创新高效能的可靠边缘基础构架(软硬件),可将只能边缘作为一种服务交付。他们的边缘微型数据中心(EMDC)是一种高度可扩展、紧凑的边缘计算资源,不仅可在恶劣环境下可靠运行,而且还可提供目前应用所需的速度和高性能。HIRO-微型数据中心

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com