Vicor BCM® bus converter wins Product of the Year at the 2025 World Electronics Achievement Awards.
Vicor、双方向DC-DCバスコンバータBCM®で2025 World Electronics Achievement Awards「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」を受賞
次世代EV車載アーキテクチャに変革をもたらす、800V-48V 双方向DC-DCバスコンバータ「BCM6135」
BCM6135は、軽量・小型・高効率の電気自動車を実現する画期的な800V-48V双方向コンバータです。

BCM6135は、軽量・小型・高効率の電気自動車を実現する画期的な800V-48V双方向コンバータです。
※ 本リリースは、2026年2月4日(米国東部時間)に発表されました。
2026年1月22日 米国・マサチューセッツ州アンドーバー – Vicor Corporation は、同社のDC-DC双方向電源コンバータ「BCM6135」が、World Electronics Achievement Awards(WEAA)「2025 プロダクト・オブ・ザ・イヤー」を受賞したと発表しました。電源管理/電圧コンバータ部門で受賞したBCM6135は、自動車の電動化およびeモビリティ分野への貢献が高く評価され、AspenCoreのグローバルシニアアナリストと世界中のユーザーコミュニティによって選出されました。この権威ある賞は、自動車業界において大きな影響を与えた革新的な製品設計を称えるものです。
BCM6135は eモビリティの進化を加速し、自動車の電動化における画期的なイノベーションを可能にします。本製品は、現在の車載用途において最高の電力密度と、最速の過渡応答性能を誇るDC-DCコンバータです。OEMやTier1メーカーは本製品を用いることで、最小クラスのアクティブサスペンション電源システムの設計や、48Vゾーン電源アーキテクチャの最適化、さらには48Vバッテリーそのものを不要にすることが可能です。小型で軽量のBCMにより、車両内の電源システムの体積を約50%削減でき、航続距離の延長やさらなるイノベーションを後押しします。
Vicor アジアパシフィック地域セールスバイスプレジデントのEric Wongは、次のように述べています。「車両の電動化が加速するにつれ、従来の電源アーキテクチャは性能、効率、設計の柔軟性を妨げる要因になりつつあります。BCM6135は、量産対応の小型モジュールで比類のない電力密度、双方向動作、超高速な過渡応答を備えており、車載における電力変換の可能性を根本から変えます。このコンパクトなサイズによって、これまでにない設計の柔軟性とスケーラビリティをもたらします。」
自動車のイノベーションとアーキテクチャの新時代を切り拓く
BCM6135は、軽量・小型・高効率の電気自動車を実現する画期的な800V-48V双方向DC-DCコンバータです。この高電力密度の絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、わずか58グラムとコンパクトでありながら最大2.5kWの電力を供給できます。その柔軟性とスケーラビリティは市場でも卓越しており、次世代の電源システム設計のコンセプトの触媒となります。48Vゾーンアーキテクチャを実現することで、増大する電力負荷の課題を解決し、システム設計の簡素化、さらには専用の48Vまたは12Vバッテリーの削減の可能性をもたらします。
Vicor について
Vicorは高性能電源モジュールのリーディングカンパニーです。電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献しています。配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、Vicorの電源モジュールは、電力密度、効率、電力容量の向上を続けてきました。Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業分野で、電源モジュールの設計、開発、製造を40 年以上続けています。
詳しくは、Vicorウェブサイト: www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。
Vicor、BCM®、ChiP™は、Vicor Corporationの登録商標です。
World Electronics Achievement Awards (WEAA) について
WEAAは、AspenCoreが主催するアワードで、世界のエレクトロニクス業界において革新と発展に顕著な貢献を果たした企業および個人を表彰するものです。本アワードは業界内で高く評価されており、エレクトロニクス分野におけるリーダーシップと卓越した実績を示すものとして広く認知されています。