Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
現在、ポルシェ、ヒョンデ、GMCは、異なる方式で400V-800V間の電圧を変換しています。これらのディスクリート設計の方式に対する、電源モジュールにより実現する方法の特徴を解説します。
著者: Vicor シニアアプリケーションエンジニア 月元 誠士
バッテリの電力を用いてモータで走行するバッテリEV(BEV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)では、グレードが高い車種に、バッテリの電圧を従来の400V系より高い800V系としたものが出てきている。電動車のバッテリを800V化する目的は、動力性能の向上、急速充電の時間短縮、消費電力増大への対応、航続距離の延長のためだと言われている。
電動車のバッテリの800V化には、充電インフラの800V対応が進んでいないという大きな課題がある。そのため、800V系の車両側に何等かのコンバータ機能を搭載して、従来の400V系充電スタンドで800V系の車両を充電できるようにするという対策が取られている。
ここでは、800V系の電動車が400V系インフラに対応するためのコンバータについてと、800Vと400Vの間の特徴的な電圧変換手法について紹介する。
(1) ポルシェ Taycan 量産車初の800V系電動車で、2019年に発売されたバッテリEVである。「400V系の充電インフラで充電する800V系車両」の典型的な例であり、充電器から入力される400Vを車両の800Vバッテリに合うように変換する昇圧コンバータを、DCオンボードチャージャとして車両に搭載している。この昇圧コンバータは、コンバータの入出力をバイパスする回路を備えており、800V系の充電器で充電する場合には、昇圧コンバータをバイパスして、直接800Vバッテリを充電する。
図 1: ポルシェ Taycanのオンボードチャージャ接続
メーカによると、800Vの充電器で充電する場合は最大270kWの急速充電によりバッテリ容量の80%を充電する時間は20分程度である。一方、400Vの充電器を用いる場合には最大150kWとなり、同じ容量の充電に35分程度かかり、800V系車両に期待される急速充電時間の短縮効果が低減する。
(2) ヒョンデ IONIQ 5 2021年に発売された800V系のバッテリEVである。IONIQ 5も同様に、従来の400V充電器を使って車両の800Vバッテリをチャージするための昇圧機能を搭載している。ただし、ポルシェTaycanとは異なりDCオンボードチャージャを搭載しておらず、走行用のモータとインバータを用いて昇圧機能を実現している(図2)。
図 2: ヒョンデ IONIQ 5の昇圧機能の構成
A、Bはそれぞれ、走行用のモータとインバータであり、急速充電器は、スイッチS1を通してバッテリの高電圧側へ、スイッチS2を通してモータの中性点へ接続される。車両走行時にはS1とS2を開きA、Bは通常の走行用モータとインバータとして動作する。400V充電器で充電する場合には、S2を閉じ、モータAを昇圧コンバータ用のリアクトルとして、インバータBを昇圧コンバータのスイッチとして動作させ、車両の800Vバッテリを充電する。充電器が800V対応の場合には、S1を閉じS2を開くことで、A、Bをバイパスして、800V車両バッテリを直接充電する。本方式を用いると、800V系車両を400Vの充電器で充電する目的で専用の昇圧コンバータを搭載する必要がない。
(3) GMC HUMMER EV 2021年に生産が開始されたBEVで、先の800V系BEVと異なり、高電圧系は400Vである。この車両は400V系でありながら800V充電器に対応することで急速充電の性能を上げている。
図 3: GMC HUMMER EVのバッテリ構成
図3はこの車両のバッテリ構成の概略図であり、400V系と800V系の両方の急速充電器に対応するためのユニークな構成になっている。車両に搭載される400Vバッテリは2つの400Vバッテリーブロックに分かれている。2つの400Vバッテリーブロックは、スイッチS1, S2, S3によって接続を切り替えることで、並列または直列に接続することができる。車両走行時も含めて通常時はスイッチS1とS2のみを閉じ、2つのバッテリーブロックを並列接続とし、400Vバッテリとして使う。400V系の充電器でチャージする場合もこの状態である。800V系の充電器に対応するときは、スイッチS1とS2を開きS3のみを閉じることで2つのバッテリーブロックを直列とし、800Vバッテリとして扱う。
メーカの発表では、800Vの充電器に対応することで、350kWの急速充電が可能となり10分の充電時間で160kmの走行できる。
電源モジュールメーカのVicorは、自社の電源モジュールを用いた独自の「バッテリ仮想化ソリューション」を提唱している。これは、400V系の充電器で800V系バッテリを充電するための、昇圧コンバータ技術の1つであり、同社独自の電圧変換比固定双方向DCDCコンバータを用いる。
電圧変換比固定双方向DCDCコンバータとは、DCDCコンバータの入出力電圧の比が固定であるレギュレーション(電圧安定化)機能がないコンバータであり、出力電圧=入力電圧x 変圧比K の関係が成立する。双方向変換ができ(逆方向の動作では、出力電圧=入力電圧 /K となる)、内部直列インピーダンスが小さいため、直流を変換できるトランスとしてはたらく。
図 4: 37.5kW出力, 400V/800V電圧変換比固定双方向コンバータ
バッテリ仮想化ソリューションは、変圧比が2の電圧変換比固定双方向コンバータを800Vバッテリの前段に置くことで、800V系車両のバッテリ電圧を1/2の電圧の400Vに見せる。図5は400V系充電器で800Vバッテリをチャージする模式図である。800Vバッテリの充電が進むにつれて電圧が上昇すると、充電器側から見た電圧も比例して(1/2倍で)上昇するため、充電器側からは、400V系のバッテリを充電しているように見える。
図 5: Vicorのバッテリ仮想化ソリューション
図4のモジュールは37.5kW出力/ピーク効率99%のモジュールで、サイズは92x80x7.4mmである。並列接続することで大電力の急速充電に小スペースで対応できる。
双方向変換ができるので、充電していないときは逆方向に使うことで、800Vバッテリーから400Vの負荷の給電にも利用できる。
産業機器、自動車、人工衛星などへ向けた、DC/DCコンバータの研究開発/設計に20年以上、モータインバータの研究開発に10年以上携わる。2018年よりVicorのシニアアプリケーションエンジニアとして、主にオートモーティブ向けの技術サポートを担当。
Vicor シニアアプリケーションエンジニア 月元 誠士
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range
Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
INFAC、バッテリーパックの高電力密度化によりEVの航続距離を延長
INFACは、堅牢な液冷システムを最大限に活用するため、DC-DCコンバータのモジュールをバッテリーパック内部に配置しました。DC-DCコンバータ専用の独立した冷却システムを不要にすることで、EVの航続距離を延ばし、電力効率の向上を実現しました。
Automotive Innovation Day 2026
Vicor presented innovative benefits of using compact, power dense DC-DC conversion