Skip to main content

Phasor enhances mobile satellite connectivity using factorized power architecture

媒体通知

Phasor 使用分比式电源架构增强移动卫星的连通性

移动卫星宽带连接的可靠性将因为使用 Vicor 分比式电源架构™ (FPA) 得到显著提升,从而可在低电压下提供极大的电流,确保移动通信的稳定。

2019年11月27日

作为卫星移动宽带应用的企业级电子导航天线 (ESA) 系统的领先开发商,Phasor 与 Vicor 合作,为其系统开发了一款电源解决方案,该系统提供了在移动过程中前所未有的连接速度与带宽。

该技术为航空、航海、陆地移动与国防应用提供了可靠的卫星连接并取得重大突破,它帮助终端客户不管以何种交通方式出行时,都能实现参加多方视频会议或在线观看视频和播放音乐时不中断或掉线。

Phasor 的纤薄、平坦或保形固态电子导航天线系统可内置于火车等车辆的车顶,天线厚度小于 25 毫米,性能堪比 2.4 米以上宽度的碟形天线。Vicor FPA外形纤薄却可提供高功率密度,支持Phasor 的移动通信系统以极低的电压提供极大的电流。

Phasor 负责运营的高级副总裁 Mike Warren 表示:“Vicor 是一家支持技术创新的重要合作伙伴,可帮助我们实现产品差异化。FPA 技术在我们的 ESA 中发挥着不可或缺的作用,我们期待产品商业化之际仍持续保持与 Vicor的合作。”

Vicor FPA 封装包含预稳压器模块 (PRM™) 和变压模块 (VTM™)/电流倍增器,它们加在一起,可提供全面的隔离式稳压 DC-DC 转换器功能。变压模块 (VTM) 是一种谐振转换器,因此与硬开关转换器相比,噪声也很低。

Vicor 系统能够将 48V 电源转换成 1.5V 电源(在电流更大的新一代天线中为 1V),这对 Phasor 天线的成功运行至关重要。Phasor 希望在 65A(甚至 80A)的电流下实现这一转换,这是为其专用集成电路 (ASIC) 供电的主要设计挑战。与传统 DC-DC 转换器相比,Vicor 变压方案可提供更高的电源传输性能和效率,无需支持多个不同相位的硬开关转换器来实现 65A 的电流。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。www.vicorpower.com

Vicor ,分比式电源架构,PRM 和 VTM 是 Vicor 公司的商标。

所有其他商标、产品名称、标识和品牌均为其各自所有者的财产。

Contact Jessica Meng 亚太区市场部经理/Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicr.com