Skip to main content

Vicor 将介绍使用高密度 DC-DC 转换器加速向 48V 供电网络迁移的优势

媒体通知

Vicor 将介绍使用高密度 DC-DC 转换器加速向 48V 供电网络迁移的优势

2026年07月31日
Tech Taipei event logo image
Tech Taipei event logo image

随着各行各业电力需求的不断增长,高压转换变得日益重要。为了减少供电网络(PDN)转换损耗,48V 正迅速被采用。Vicor DC-DC 转换器针对 48V 进行了优化,提供了更高的效率、密度和性能。此外,电源模块实现了设计灵活性,比分立电源解决方案更易于实施。由于其纤薄的外形和小巧的尺寸,它们可以很轻松地进行配置和扩展。 

Vicor 将介绍迁移到 48V PDN 的最佳方案,并介绍其分比式电源构架,该构架可为要求最苛刻的电力系统实现一流的电流密度和效率。

注册参加 Vicor 在高功率半导体应用与技术研讨会(Tech Taipei)上发表的演讲,介绍向 48V 供电网络的迁移。

关于 Vicor

Vicor 公司是一家美国制造商,生产以 48V 为中心的先进 DC-DC 转换器电源模块,具有最高的功率和电流密度,为我们的客户的电源系统带来了突破性的供电网络性能和竞争优势。Vicor 将创新的拓扑结构、控制系统、组件和封装组合成模块化解决方案,推动数据中心、自动化、机器人、交通、测试设备以及航空航天和国防应用的进步。Vicor 通过其垂直整合的 ChiP™ 晶圆厂和 OEM 知识产权许可实践确保供应链的弹性。 www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。

关于 Tech Taipei 

目前全球电量的需求越来越大,尤其是在人工智慧(AI)大行其道,对于电力的需求更是每年倍增再倍增。为了实现节能减碳,以及让每一点电力都能用到极限,业者无不努力思考如何从电源系统着手,无论是芯片级元件还是整个电源系统,都需要提升能效并降低电力转换过程中的能量损耗。同时,电源系统的设计除了追求高功率与高转换效率,也必须兼顾成本、产品尺寸与安全性。本研讨会将邀请业界知名功率半导体供应商,深入探讨在 AI 时代中,电力电子未来市场发展态势与技术脉动。

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com