Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
了解 ReVolt 如何将电影片场改造为可持续的 DC 微电网。借助 Vicor 高密度电源模块,他们用清洁的 800V 移动电源取代了噪音巨大的柴油发电机,在降低排放的同时也节省了成本。
欧洲对可持续发展目标的推动,叠加日趋严格的排放法规,市场对化石燃料移动电源替代方案的需求日益迫切。如今,各电影委员会、市政部门和建筑企业愈发重视低碳方案——这不仅出于环保考虑,也涉及行政审批、公众形象、绿色认证以及运营效率等因素。在许多国家,电影片场必须提交详尽的排放报告,不达标者可能面临资金限制甚至罚款。
ReVolt 提供的电气化移动电源平台,展示了一条切实可行的发展路径,且无需牺牲性能或可靠性。ReVolt 的 WeVolt 和 Mule 系统从设计之初就以严谨的工程理念打造,而非对内燃技术的小修小补。这一思路体现了向零排放供能系统的根本性转变——新系统在设计上更为清洁,几乎能确保各行业轻松满足排放标准。ReVolt 将彻底规避不合规带来的罚款或处罚风险。
几十年来,移动电源始终依赖以化石燃料发电机为核心的简陋且效率低下的体系。发电机运到现场烧柴油,用户只能无奈接受随之而来的排放、噪音、物流难题和安全风险。这一模式在影视制作、建筑、大型活动等行业大行其道,并非因为它是最佳解决方案,而是缺乏合适的替代方案。以往的替代方案在功率密度、可靠性和运行灵活性方面都达不到要求,直到现在才有所改观。
ReVolt 正在挑战这种传统模式,把移动供电的重心从燃烧燃料转向电气化。他们不再运送燃油和发电机,而是把储存的电能直接输送到现场——所用的是专为高需求专业场景设计的模块化锂电池平台。由此带来的离网供电方式更清洁、更安静、也更高效,与欧洲加快可持续发展的目标高度契合。
传统的移动电源依赖完整的燃油运输供应链:柴油要运输、要在现场储存、要在发电机里燃烧,还得不断补给。这套流程存在多重弊端:燃油运输过程本身产生排放和成本,发电机空转损耗与污染,还有噪音污染和沉重的运营开销。
ReVolt 用大容量锂电池系统彻底取代了这一模式,这些电池在异地充电(可接入电网、可再生能源或混合能源),然后以模块化电源单元的形式运到现场使用。能量通过电子形式传输,而非在现场进行化学转换化石燃料。这一根本性差异,让运营环节完全不再有燃烧过程,从而大幅减少了碳足迹。这不是换了一种燃料,而是移动电源设计、部署和管理方式的结构性变革。
ReVolt 系统的核心是模块化电池架构,利用磷酸铁锂(LiFePO₄)的化学特性,该技术热稳定性好、循环寿命长,适用于严苛的占空比。这些电池模块集成在坚固耐用的平台上,可提供稳定的电力输出,满足专业照明(包括 HMI 照明)、设备及基础设施负载的需求。
电力电子技术在该架构中发挥着关键作用。高效逆变器、先进的电池管理系统(BMS)以及冗余安全控制,共同确保在动态环境中电压稳定、性能可预测,且具备故障容错能力。智能充电管理系统支持快速充电和快速重新部署,保障项目连续数天乃至数周不间断运行。ReVolt 凭借其专利不间断供电技术脱颖而出,可在持续为负载供电的同时进行充电。
传统发电机按峰值负载设计尺寸,但实际运行中需求有时没那么高,这时效率就很低;而电池系统只输出实际需要的电能,减少了浪费,提高了整体系统效率。
图 1:WeVolt 和 Mule 是 ReVolt 系列中的两款移动电源产品,已在电影片场和建筑工地投入使用,在供电的同时显著降低了碳足迹。
ReVolt 方案的一大关键优势在于模块化。电源不再依赖一台中央发电机,而是通过多个电池单元分散布置,更靠近用电设备。这样一来,线缆更短、现场布局更整洁,冗余性也更好。
以影视制作为例,电源可以直接放在灯光组旁边、摄影棚内景里或外景地,而无需把大型发电机停放在路边。在建筑工地,模块化电池平台能为起重机、升降机及临时施工设施供电,同时减少密集城区的噪音和排放。对于大型活动而言,静音运行和减少声学干扰的优势尤为明显,特别是在对噪音敏感的场所。
这种分布式架构还减少了现场燃油存放,也避免了高温排气系统带来的安全隐患,进一步提升了安全性。
电气化移动电源最直接的优势,就是现场零排放。燃烧过程被移出使用场景,ReVolt 系统实现了零本地排放,有助于改善空气质量并减少碳足迹。根据充电来源和占空比的不同,整体排放量相比柴油系统可大幅降低。
降噪效果同样显著。电池系统运行时相比发电机几乎静音,极大改善了工作人员和周边社区的工作生活环境。在影视制作中,这种降噪效果直接提升了收音质量,也减少了隔音处理的需求;在建筑施工和大型活动领域,则有助于轻松满足欧洲日益严格的噪音管控要求。
ReVolt 首席执行官 JD Schwalm 表示:“最重要的是,我们的设备不会排放任何有毒废气。我们的系统完全可以在室内摄影棚放心使用。更值得一提的是,设备能为录音器材提供纯正弦波 AC 电源,收音效果极为纯净清晰。”
这些优势与欧洲推动临时能源脱碳的计划高度契合,尤其是在排放和噪音受到严格监管的城市环境中。
移动电源电气化带来了新的工程挑战,特别是在高压安全、热管理及法规合规方面。ReVolt 通过多层安全机制来应对这些问题,包括主动监测、故障隔离,以及符合相关电气及运输标准。
电池壳体坚固耐用,具备良好的环保性;控制系统则持续监测温度、电压及负载情况。这样的设计可确保设备在各种气候条件与使用场景下均能安全运行——无论是户外大型活动,还是封闭的室内环境。
重要的是,电气化移动电源的转型,可消除燃料处理、泄漏风险和尾气管理等环节,从而大幅简化在许多司法管辖区的合规流程。ReVolt 已将专利电源技术集成至不断扩大的移动设备阵容中。
系列中最小型号 WeVolt,输出功率为 14kW,总储能为 17.5kWh;而重达 8500 磅的 Mule 则可输出 120kW 功率,总储能为 210kWh,支持 480V、208V、240V 及 110V 多种连接,按需供电。此外,运行噪音极低,大约只相当于一台电脑风扇的声音。
由于移动性是 ReVolt 商业模式的关键特征,系统中每一个组件的选型都经过严格考量。Vicor 模块化电源转换器之所以成为关键部件,正因其功率密度极高且小巧紧凑,兼顾了高效电源转换与移动部署的需求。
图 2:BCM4414 在 35A 下将 800V 电压转换并隔离为 48V 母线;DCM3414 从该母线取电,为各类 24V 负载提供稳压电源。BCM4414 同时兼作电池模拟器,因此无需额外配备笨重的 48V 电池。
要满足移动性与高性能的双重要求,功率密度至关重要。ReVolt 最终选定 Vicor BCM® 固定比率母线转换器与 DCM™ DC-DC 转换器。Mule 使用 BCM4414 对 800V 电池进行转换并隔离,从而形成 48V 母线;一组 DCM3414 再对该母线电压进行转换和调节,以满足各类 24V 负载的需求。BCM4414 功率密度高达 770W/in³,具有极快的瞬态响应能力,借此省去了笨重的 48V 中间电池。Schwalm 表示:“原先需要八个组件才能实现的功能,现在一个 Vicor 模块就能搞定。”
归根结底,ReVolt 的创新在于将移动电源视为能源基础设施问题,而非简单的设备问题。通过将供电与燃料燃烧彻底解耦,ReVolt 正重新定义临时能源系统的设计、部署与扩展方式。
当下,欧洲各行业持续向电气化转型——从交通运输到建筑施工——同样的思路也越来越多地被引入离网电源领域。ReVolt 的电池平台充分证明,电气化在移动场景中不仅完全可行,而且在诸多方面更具优势。
欧洲憧憬着一个减排降碳、环境更清洁、社区更健康的未来。而 ReVolt 所打造的电源技术,不仅更安静、更清洁、更高效,更重要的是,它依托电力和可再生能源。ReVolt 代表着高性能移动电源的未来方向,也将助力欧洲将“更美好、更绿色”的愿景变为现实。
本文最初由 Electronic Specifier 发布。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率