Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 用清洁的移动电池系统取代了电影拍摄现场噪声巨大的柴油发电机。该系统依托 Vicor 电源模块,高效完成高压电源的稳压转换及低压控制逻辑的供电。该可扩展架构目前正拓展至建筑业与现场活动领域。
电影行业经常需要在无法接入市电的区域进行拍摄。在偏远地区,摄影机及其他电气设备的供电选择极为有限,柴油发电机因而成为普遍之选。然而,柴油发电机存在诸多弊端:除环境污染与噪声问题外,其所产生的电力品质欠佳(即“脏电”),在供给灯光等敏感设备使用前,必须经过过滤处理。
ReVolt 首席执行官 JD Schwalm 彼时从事电影特效工作,在片场工坊搭建风力机械。他意识到,或许有比燃烧柴油更优的持续供电方案。随后,他研发出类似电动汽车所搭载的逆变器与电池系统。试验取得了成功,甚至产生了富余电力,可供片场其他设备使用。这一成果令 Schwalm 豁然开朗——若进一步发展这项技术,即可为整个片场供电。
Schwalm 解释道:“这一构想催生了 ReVolt。我们目前拥有三款设计:WeVolt(容量为 17.5kWh,输出功率为 14kW)、Mule(容量为 210kWh,输出功率为 120kW)以及 Van(容量为 400kWh,输出功率为 350kW)。我们构建了一个生态系统,将一台设备投放至电影拍摄现场,就能持续输出电力。所有设备都接入 Mule,当其电量不足时,Van 即如同燃油补给车般驶来,连接到 Mule,在后者持续输出电力的同时为其电池充电。整个过程无需切换开关,也不会产生过载问题。”
为开发上述车辆,Schwalm 向 Vicor 寻求帮助。两家公司此前已建立了合作关系——彼时 Schwalm 需要强大、稳定且清洁的电源来驱动运动控制计算机。他补充道:“ReVolt 项目启动之初,我们再次联系了 Vicor,并切实认识到其将高压高效转换为低压的能力非常出色。我们在 Mule 和 Van 中均搭载了 EVCC,使其能够接入公共电网充电。Van 内部配备了 EVCC,可将自身转变为超级充电桩。Mule 的架构与之相似,配备容量为 310Ah、标称电压约为 730V 的电池。在输出侧,我们配置了 DC/AC 逆变器以产生 AC 信号。架构的另一关键环节,是将 730V 降至 24V,以运行控制逻辑。此转换环节均采用 Vicor 产品:BCM4414 先将电压降至 48V,再由 DCM3414 将输出进一步降至 24V。目前,我们正考虑改用另一款 Vicor 器件,以实现单级转换。”
ReVolt 从电影业起步,如今发现该技术在其它行业同样具有广泛的应用前景,并已开始向建筑业及现场活动领域拓展。
本文最初由 Power Systems Design 发布。
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率
ReVolt 以清洁能源方案革新电影行业
ReVolt 用清洁的移动电池系统取代了电影拍摄现场噪声巨大的柴油发电机