优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
Vicor 祝贺高级首席电气工程师 Chris Swartz成为电气电子工程师协会 (IEEE) 高级会员。
Chris R. Swartz,SiP 与高级应用事业部高级首席工程师/经理
要入选这一职称,工程师必须在 IEEE 领域积极耕耘 10 年以上,取得“显著成就”并获得至少三位 IEEE 领导成员的专业认可。Vicor 产品开发副总裁 Robert Gendron 表示:“Chris 当之无愧获此殊荣。他是工程师中的典范,协助大量客户实现了极具挑战性的应用。多年来,他为 Vicor 的成功做出了无法估量的卓越贡献。”
在 IEEE 40 万会员中,只有 10% 荣获高级会员资格。Chris 在 Vicor 工作长达 15 年之久,主要为各种客户提供支持,提升了 Vicor 的工程领导力。
问:您选择从事电气工程职业的影响因素是什么?
Swartz:我决定选择从事工程设计,可能我父亲对我影响最大。他是 IBM 的一名工程师,似乎总是很受人尊重,从不抱怨工作。当我还是个孩子的时候,父亲每逢周末加班总会带我去计算机工厂。这非常棒,一点也没有工作的感觉。此外,他还有一套很酷的工具。一年级时,我是唯一一个能同时用十六进制和二进制进行数学运算的孩子。那是我一生中唯一觉得自己是个天才的时候!可惜好景不长……
问:最初是什么激励您加入 IEEE?
Swartz:我的一位导师建议我加入 IEEE。他说 IEEE 久负盛名,有利于我的发展。
问:荣获 IEEE 高级会员资格,对您来说有何意义?
Swartz:对我来说,高级会员身份说明我可能的确在工作中做了一些有价值的事。在申请过程中,我必须回顾我的职业生涯。事实上我一度从头到尾设计了 (16 款) 完整的产品,大概用了 11 年时间。
问:您做工程师多久了?您最大的动力是什么?
Swartz:我做工程师 38 年了。我最喜欢的就是解决问题。问题越有挑战性,我就越喜欢……别人的问题!如果是我的问题,那就意味着它们可能是我造成的。你获得报酬不是来制造问题的,而是为了预防或解决问题。
问:您在 Vicor 工作已将近 15 年。有没有一个让您感到最为自豪的项目、专业成就或个人成就?麻烦介绍一下。
Swartz:有很多,但其中最突出的是为一家印度公司的电动出租车设计 48 - 12V 汽车电池充电器。这是一项极具挑战性的设计,因为它必须在 65°C 的密封盒中正常工作。我用了一款我们的 ZVS 降压稳压器,达到了 97% 的效率。此外,我还设计了一款热管理定制散热器,运往印度后通过了全面的汽车认证和 EMI 检测。更有趣的是,它只是一块双面 PCB!这次经历非常难忘。我在印度遇到了很多优秀的工程师,我真的很喜欢去印度。多年来,Vicor 提供了很多这样的机会。
问:在您整个 38 年的职业生涯中,您取得了很多成就,经历的也不少。对于刚加入 Vicor 的新工程师而言,您有什么职业建议?
Swartz:对于任何职业,我的建议都是确保你热爱它。大多数人都得工作一段时间,如果你热爱自己的工作,就永远不会觉得是在工作。工程并不是我的工作,而是我的一部分。我可以非常自豪地说,我是一名工程师,而且我认为一直都会是。这是生活中一种非常美好的感觉。
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
Tech Taipei 2026 High Power Semiconductor Technologies Seminar
Vicor to present high density power conversion accelerating the migration to 48V power delivery networks
48V 迁移之路上的 12 项技术挑战
为帮助您为迁移到 48V 做好更充分的准备,以下梳理了 12 项需要重点关注的挑战
革新高压移动供电的电气化之路
ReVolt 为电影片场注入活力!了解他们如何使用 Vicor 高密度电源模块取代柴油,实现清洁的移动供能