Skip to main content

太空活动

第 14 届欧洲太空动力会议——葡萄牙埃斯托里尔

ESPC logo image logo

了解基于 Vicor 正弦振幅转换器(SAC)的冗余配电系统中输入滤波器的设计方法与实验验证

本次会议技术性很强,将涵盖太空应用电力的关键方面,包括电源管理、太阳能发电机、储能及核能发电。会议主题将聚焦未来技术、创新技术解决方案、先进的组件应用,以及与太空电力电子相关的各项进展。

Vicor 在 ESPC 上发表了演讲

下载本次演讲稿

太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器的输入滤波器设计与测试策略

演讲人:Ken Coffman,Vicor 首席应用工程师

Ken 会介绍航空航天以及近地轨道/中轨道(LEO/MEO)卫星应用中所需的坚固耐用输入滤波技术,并阐述 Vicor 的耐辐射正弦振幅转换器(SAC)母线转换器模块(BCM)如何在接近 1.5MHz 的开关频率下运行;其非同步、内部并联的拓扑结构会产生拍频互调以及复杂的低频包络调制。

Photo of Ken Coffman

Ken Coffman 是 Vicor 的首席应用工程师,同时担任公司新太空计划的电子器件辐射效应主题专家。他目前的工作重点是为 LEO 和 MEO 轨道中的 AI/ML 处理负载提供耐辐射电源模块,涵盖电源模块定义、输入滤波器设计以及太空平台的 EMC 预合规测试。他自 2019 年起参与 Vicor 的新太空计划,此前曾在英特矽尔公司和飞兆半导体公司担任高级首席现场应用工程师。他拥有北考格斯威尔学院(Cogswell College North)的 BSEET 学位,并在华盛顿大学完成了 MSEE 课程学习。除电力电子领域之外,他还从事写作与出版工作,并主笔技术通讯《The Augmented Engineer》。

关于 ESPC 2026

ESPC 是航天器与太空任务电源系统领域的领先论坛,主题涵盖太阳能阵列与光伏发电机、电池与先进储能技术、电源调节、配电与管理单元、电推进电源处理,以及月球与行星表面电源架构。