ATE 活动
Vicor 在台北智慧电源管理论坛展示了用于先进测试和测量系统的高功率密度模块解决方案

Vicor 在 Mouser 智慧电源管理论坛上为 ATE 和 BFT OEM 展示了其突破性的高功率模块解决方案
自动测试设备 (ATE)、仪器以及电池化成与测试 (BFT) 系统的 OEM 厂商发现,在努力跟上不断增长的创新的同时,降低“测试成本”变得更加艰难。此外,高性能组件制造商还难以跟上其终端客户不断增长的需求及产量预期。
此次演讲解释了如何使用 Vicor DC-DC 电源模块实现最大吞吐量和无与伦比的可靠性
为下一代先进的测试和测量系统提供动力
演讲人:Vicor 现场应用工程师,Jeff Chang
Vicor 电源解决方案为 ATE 和 BFT 制造商提供了设计和制造并行格式化和测试更多设备的系统所需的灵活性和可扩展性,而无需扩大现有的占用面积。Vicor 解决方案还提供了更低的噪声和一流的热管理。

张仁程(Jeff Chang)是 Vicor 公司台湾区应用工程师,负责对台湾地区客户技术支持及开发新应用,新市场及新产品需求。张仁程毕业于国立台湾科技大学电子系,在电子产业拥有 25 年电源设计经验,涵盖手持产品,平板及笔记型电脑,工业产品,以及服务器等。
台北智慧电源管理论坛
电源管理在现代电子设备和系统设计中扮演着关键角色。随着技术的进步和性能要求的提升,电源管理不仅是技术挑战,更是推动创新、提升系统性能以及延长设备寿命的重要因素。本次研讨会将深入探讨最新技术趋势、挑战以及解决方案。