Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
数字电力™ 技术与任何替代电源方案相比,均可提供无与伦比的构造、性能和安全优势。
对话 Voltserver 产品管理总监 Luke Getto,主持人:电源系统设计 Jason Lomberg
LOMBERG:欢迎收听 PSDcast,该节目主持人是来自电源系统设计的 Jason Lomberg。我们很少遇到能够彻底改变配电方案的技术或概念,但这正是优秀的 Voltserver™ 人通过其数字电力方案所做出的承诺。据该公司介绍,数字电力可通过以太网提供便捷、安全的低压电源,具有AC的远距离供电能力,与其他替代电源方案相比,它提供无与伦比的构造、性能和安全优势。所以不用说,我很感兴趣。下面由 Voltserver 产品管理总监 Luke Getto 来聊聊更多内容。Luke,谢谢你的出席,或许你可以先告诉我们为什么今天如此需要数字电力。
GETTO:你好!谢谢你的邀请!很高兴参加你的节目。我们先来想想数字电力存在的原因。环视家庭环境或办公室,你是如何为电脑或吸尘器等设备供电的?目光可能会停留在插座上,漂亮又方便。你有几个插座,两个或者四个。使用的是标准 NEMA 5-15 连接器,对吗?它们将提供源源不断的电源。在断路器触发之前,你可以将很多设备插入该插座。每个家庭可能都有一台烘干机、加热器或吹风机,可能会触发断路器,但在此之前,会提供大量电源,对吗?
对了,那些电源插座对于你和你的家人来说可能是致命的。如果你和我一样,家里有小孩,你可能还会配备小塑料插头套,当你试图扯掉时,可能会折断你的指甲。或者你可能还有使用起来更方便的家用设备,但价格一定更贵。可是,如果你想一下,若婴儿车伤害了婴儿,会发生什么?制造商会将其召回,解决问题并推出新的型号。当一辆汽车有一个可能会造成伤害的缺陷时,制造商会召回,对吗?如果你或你的家人将手指头插入电源插座,可能会死人,再怎么着也会受伤。可能会发生电阻性故障,烧毁房子,家里没人就谢天谢地了。为什么我们仍然认为这是正常的呢?为什么这在当今社会是可以接受的?
我在家里很能干。而且我也是一名受过专业教育的电气工程师。但我不会碰家里的电线。我很害怕被电击,也很害怕操作不当引起火灾。这就是我想法的起源。我们如何让电力更安全?如何让电力更好?在这一点上,全世界都很熟悉以太网和 AC 电源。但你已经知道了电源功率高低的这种基本起伏动态。我之前也提到过,有大量的电源通过你的插座,很危险。以太网供电会大幅提高安全性,其电压较低,供电有限。他们称之为二类接线方法。你可以将其连接起来,就像在电脑及路由器之间连接网线一样。但得到的电源有限,在以太网供电开关的输出端,最大功率只有 100W。因此得到的电源有限,而且也有距离的限制。数字电力事实上填补了这两者之间的空白:不仅供电量大,而且供电距离远,供电距离达两公里,大约 6500 英尺,电量堪比一个 AC 电源插座。
LOMBERG:对了。现在,在我看到的所有有关这方面的新闻稿中,安全是一个频繁出现的关键词。这一点,你已经提到过了,但或许你可以再强调一下。为什么数字电力是如此安全的解决方案?
GETTO:没问题。公司创始人兼首席执行官 Steve Eaves 喜欢将高压水流与雨滴相比。如果你被消防软管喷出的高压水流击中,就会受伤。这很危险。但如果你站在雨中,你会被淋湿,却不会受伤。
所以我们在电气方面做的是一种我们称之为分组能量转移的技术。为了简化,我们基本上是在 350V 左右创建一个方波,这听起来好像电压很大。我们的工作是让该方波有节奏地脉动这样它就会开始传输,它会发送一组能量,然后会关闭。在关闭期间,我们会做一次安全检查。安全检查可确定电路是否有短路、开路或者线路的其它故障,有人触碰线路或电阻故障等。如果安全检查通过,它会发送另一个脉冲。如果通过了,就会再发一个脉冲。如果失败,就会停止,不再发送脉冲。整个过程用时不足 10 毫秒。所以实际消耗到故障中的能耗非常非常低。其中一个数据包可能只有大约 1 焦耳的能量。
LOMBERG:非常有意思。现在,当前世界另一个重要概念是能效,每个人都听说过不止一次,特别是在我们从化石燃料转向可再生能源时。因此,你能说明一下数字电力怎么比现有同类竞争解决方案更节能吗?
GETTO:没问题。这么说吧,我们没有颠覆物理学。我们并没有创造出比其它任何东西更高效的神奇新电力。我们没有违反欧姆定律或类似的其它定律。但数字电力有几个更高效的途径。
首先,沿着线路传送的电压较高:电压越高,电流越小。所以根据欧姆定律,通过电阻设备(也就是导线)传输的电流越大,损耗就越大。因此当你通过增加电压来降低电流时,导线的损耗就会降低。在这里,有一点优势。
我们还启用了一项 DC 构建技术。你可能听说过这个概念,我们大多数终端设备和已供电的负载,你的笔记本电脑和电话等,都是真正的 DC 供电。这就是为什么我们有这些墙插,然后有一条连接设备的 USB 线缆。这是 AC 至 DC 适配器。每一款这类适配器的效率最高可达 90% 到 95%。所以在每一个插在墙上的设备上,你都会损耗 5%、10%、15%,甚至 20% 的能量。如果有一套 DC 供电的基础设施,你可以将 DC 电源发送至你所有的设备上,而 DC-DC 转换器比 AC-DC 转换器更高效,能将一个电压转换为另一个电压。因此取消这些转换,可在每台设备上节省几个百分点。
使用可再生能源的 DC 微电网时,节省的能源可能还会更多。太阳能面板本身有 DC 输出。所以当你在建筑物或家里的屋顶安装太阳能电池板时,它是DC,然后进入逆变器。该逆变器可将其转换成 AC 电源,然后与电网的 AC 电源结合,这样你的房子就完全是 AC 电源了。不过,把 DC 转换成 AC 的逆变器效率很低。它可能非常接近 100%,或许是 95% 左右,但你仍然会损耗几个百分点的能量。如果考虑的是一座大型商业办公大楼,百分之几的转换损耗就会非常非常大。
接下来,我们可以节能的最后一部分是原生控件。这是一个数字平台,我们在监控所有设备的连接。需要将其关闭的时候,我们就可以将其关闭。我们可以制定用电政策,比如晚上要关灯,或者我们要多做一点事——在这里调小电源,在那里调大电源。因此,为供电设备提供控制装置和智能性,只要能在晚上为其断电,就能节省能源。
LOMBERG:非常有意思。Luke,在节目结束之前我想知道:你觉得怎样才能让数字电力成为配电的主要方式?这是必然趋势,还是需要联邦政府或某种行业的干预?
GETTO:嗯,我们当然希望有一天,数字电力能为整个世界供电。告诉你吧,NEC正在讨论一些法典。将其称为 4 类故障管理电源。所以差不多今天,我们有第1 类,是 AC 电源插座,第2 类是以太网供电,而 第4 类则是下一个版本讨论的内容。从本质上讲,它基本上描绘了一种数字电力方案,其中,你可以提供比以太网供电更多的能量,以太网供电实际上是唯一有限的,因为传输的电源不会伤人。故障管理电源表明,只要能在防止伤害的时候将其关闭,就可以提供更多的电源。我们正在与这些标准机构以及行业的大量其他参与者密切合作,而且对于这一应用的实现我们非常有信心。因此,我们将看到面向故障管理电源系统的其它选项,我认为这只会向每个人开放生态系统,让这个世界的能源分配更安全、更智能。
LOMBERG:非常棒!我们确实希望如此。谢谢你,Luke。我代表 PSD 感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间出席本节目。感谢大家收听!
本文最初由 Power System Design 发表。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率