Betterfrost 创新型供电网络实现创纪录的玻璃除霜速度
Betterfrost 创新型供电网络实现创纪录的玻璃除霜速度
高密度电源模块以二十分之一的能耗实现 60 秒快速除霜

传统除霜方法将内燃机(ICE)产生的大量废热导引至挡风玻璃为其除霜。这种方式效率低下,且热量在玻璃表面分布不均。随着电动汽车日益普及,其依靠电池供电的座舱空调系统也沿用了这种原始的除霜技术。此外,由于电动汽车座舱为降噪而密封更严,车窗内部起雾问题也更加突出。因此,电动汽车需要重新思考除冰除雾方案,因为传统的 HVAC 除霜方法不仅效率低下,而且效果不佳——在严寒天气下,挡风玻璃在行驶过程中会迅速结冰,严重影响视线。
为解决除霜难题,Betterfrost Technology 公司开发了突破性技术。该技术利用专有算法和高密度电源转换模块提供脉冲功率,使轿车和卡车的车窗可以在 60 秒内完成除霜,且能耗仅为现有 HVAC 除霜系统的二十分之一。


图 1:Betterfrost Technology 的突破性技术利用脉冲功率和高密度电源模块,可在 60 秒内融化汽车挡风玻璃上的冰层,而且能耗仅为原来的二十分之一。
更重要的是,随着乘用车和商用车向电动动力系统转型,内燃机产生的“免费”余热将不复存在,电动汽车只能从主电池汲取能量来除霜除雾——这会消耗用于驱动车辆的宝贵电能。
Betterfrost 技术颠覆了传统除霜方式
Betterfrost Technology 公司于 2015 年从达特茅斯学院“冰、气候与环境实验室”(ICE Lab)孵化成立,其技术基于一项突破性发现:要清除挡风玻璃上的冰层,无需将其完全融化;只需削弱冰与玻璃之间“界面层”的粘附力即可。
为此,Betterfrost 向玻璃表面发送短促且可控的脉冲功率,在冰层下方形成一层极薄的准液态层,从而使冰层瞬间从挡风玻璃脱离,而无需加热整个玻璃表面。
专有功率算法实现性能突破
许多挡风玻璃和天窗玻璃都采用银或氧化铟锡等低辐射率(low-E)导电涂层,这些涂层正好作为运行 Betterfrost 专有功率控制算法的电气通路。与传统 HVAC 系统约 25 分钟的除霜时间相比,该算法可在不到一分钟内去除覆盖在挡风玻璃上的冰层,并且其能耗比内燃机车辆的能耗低约 95%。该技术能将热量均匀地分布在玻璃表面,减少可能导致玻璃破裂的应力。在 -20°C 的环境下,它还能将车内供暖需求降低 27%,直接延长电动汽车的续航里程。
此外,该技术省去了嘈杂的鼓风机电机和笨重的通风管道,既提升了乘客舒适度,还为汽车工程师释放了宝贵的空间,可用于其他用途。
Betterfrost 技术也适用于其他行业。它可以取代飞机机翼除霜使用的昂贵的乙二醇喷雾,消除风力涡轮机叶片上危险的积冰,并通过实现更节能的除霜来降低冷藏库的制冷成本。
紧凑型高密度转换器模块为玻璃提供精确的 48V 电源
Betterfrost 解决方案的一个关键部分是以 48V 为核心的供电网络。为此,他们采用高功率密度的车规级 800V/400V 转 48V 固定比率 Vicor BCM® 母线转换器,为玻璃表面提供安全、高效的高速脉冲。
Vicor BCM6135 提供业界领先的功率密度,达 3.4 kW/in3。它的功能相当于 DC-DC 变压器,其中施加于高压输入端的电压会根据模块的转换比率(K 因子)转换至低压侧。例如,当 K 为 1/16、输入电压为 800V 时,输出电压为 50V。
Vicor BCM 模块在紧凑的外形尺寸下符合严格的爬电距离和电气间隙标准,其尺寸比传统 DC-DC 转换器小 90%。
Betterfrost 首席执行官兼汽车行业资深人士 Derrick Redding 表示:“Vicor能轻松实现 48V 供电,且没有过大的尺寸或重量限制。在同等效率和功率密度下,其他厂商无法企及。”
未来发展前景广阔
Betterfrost 正积极与汽车制造商、一级供应商和车队运营商接洽,并与商用卡车和高端电动汽车领域的先行采用者开展合作。未来三到五年内,该公司预计将在电动汽车和混合动力汽车平台上扩展汽车应用部署。从一项实验室的洞察,发展为汽车行业的颠覆者,Betterfrost 正携手 Vicor 等合作伙伴,共同构建其生态系统,旨在重新定义车辆如何应对冬季最常见、最危险的一大难题。
了解 Betterfrost 如何在不到 60 秒内使用适当的脉冲功率完成汽车玻璃除霜。
关于 Vicor
Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。 www.vicorpower.com
Vicor 和 BCM® 是 Vicor 公司的注册商标。