Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
400V 和 800V 电动汽车共存,如何协调这两种不同的架构?
作者:Matt Jenks,汽车销售和现场应用工程总监
众所周知,汽车电气化竞争已经拉开序幕,无论是因为政府法规和奖励措施的刺激,还是受消费者对性能更高、续航更远且功能更多的绿色交通解决方案的需求推动。各大汽车制造商都正积极参与这一竞争。随着通用等汽车品牌公开声明,到 2035 年,通用生产的所有汽车都将实现零排放,汽车制造商似乎正积极响应汽车的电气化。
双向电源转换为所有电源系统设计师创造了一个独特的创新机会。这一概念与围绕电气化的密集研发工作相结合,带来了实用且创新的应用场景。
快速充电基础设施是个问题。最初的电动汽车平台设计采用 400V 电池,由 400V 充电基础设施和 400V 辅助系统提供支持。然而,早在第一批400V电动汽车推出之前,行业就已开始开发 800V 平台,有效地将整个电动汽车市场分成了两类电压。
业内人士预测,2027 年到 2030 年间推出的大多数电动汽车将采用 800V 电池架构。然而根据以往的经验,Vicor 认为这一过渡将比预期要慢,因此我们将在可预见的未来继续支持 400V 电池设计。
过去,电源系统设计师采用从左到右,即从电源到负载点的方法来设计供电网络(PDN)。这是设计师遵循了几十年的传统做法。本质上,我们一直是“右撇子”。想象一个我们可以左右开弓的世界将会如何,双手并用,从左到右或从右到左都可以。
目前,供设计师使用的模块化电源组件有两大关键属性:
要发掘双向供电网络的潜力,重要的一点是要探索核心使能技术,了解正弦振幅转换器(SAC)的工作原理。告别从左到右的思维模式,让我们从中间开始;这里有一个变压器和一个串联电容,与变压器的漏电感保持谐振。
一侧有一个开关桥(switching bridge),通常会被视为一个斩波 DC 母线的直流输入,而另一侧的布局基本相同,可以被称为同步整流器。只要这两条路径与中心“储能器”的谐振波形同步切换,整个器件就是对称的,作用就像 DC 变压器。
电压根据磁性元件的匝数比升高,而电流降低——反之亦然。
一个端口上的阻抗变化会反映在另一个端口,电流会相应地流动。谐振、零电压和零电流切换确保了低损耗。谐振回路中储存的能量最少,通过转换器产生良好的瞬态响应,而 MHz 切换使所需的电感和电容又小又轻。
图 1:使用直流双向充电器的“车辆到电网”(V2G)能量流动图(图片来源:Clean Energy Reviews)。
鉴于 400V 和 800V 电动汽车可能会在一段时间内共存,行业必须有效化解以下挑战:实现两种架构的混合,确保足够的互操作性,同时避免给消费者带来困惑,造成潜在买家排斥电动汽车。
要确保 400V 和 800V 系统之间的互操作性,或者反过来说,要确保 800V 和 400V 电池架构之间的互操作性,要求行业支持所有充电接口,以确保驾驶员的汽车能兼容任何充电站。同时,我们需要找到重新利用原有的 400V 电池的新方法,即使我们提高了 400/800V 系统的效率,扩展并增强了“车对车”(V2V)和“车对其他”(V2X)的充电能力。这两种电压的混用可能很复杂。将 400V 的电池连接到 800V 的充电器时需要升压;将 800V 的电池连接到 400V 的辅助系统时需要降压,而不同的 V2V 和 V2X 应用可能需要升压和降压转换及稳压的组合。
Vicor 认为,这些电源系统需要高压双向电压转换,从 400V 转换到 800V,或从 800V 转换到 400V。电动汽车充电站是一个很好的例子,可以清楚地说明这一点。美国的绝大多数充电基础设施都是 400V,这意味着行业需要通过升级或安装 800V 充电设施来完善充电站——这将需要大量投资。安装一个车载双向转换器,就可以轻松解决这个充电问题。插入充电插头后,系统会自动检测电源需要降压还是升压,以实现无缝充电。
图 2:使用 V2H 系统为家庭供电时直流双向充电器的基本能量流动图,以及用于测量电网能量流动的 CT 电表(图片来源:Clean Energy Reviews)。
V2X 及其它领域的双向供电创新
今天,“车对电网”(V2G)和“车对家”(V2H)等新概念日渐普及。大多数情况下需要不同程度的调节,但配电网(PDN)并不是非常复杂。在 V2G 场景下,双向供电的好处是多方面的。V2G 为提高电网稳定性和弹性铺平了道路。电动汽车可以连接到电网,用作移动储能单元。在能量需求高峰或意外停机期间,这些车辆可以反过来向电网供电,起到缓冲作用,减轻传统电源的压力。
图 3:带有交流电源插座的电动汽车的基本能量流动图,称为“车对负载”或 V2L(图片来源:Clean Energy Reviews)。
这样就可以确保不间断电力供应,减少对辅助电站的需求(这些电站通常在需求高峰时段投入运行),从而大幅节约成本。此外,允许电动汽车车主将多余的电力卖回给电网,催生了一种新的经济模式。电动汽车车主可以将储存的能量变现,抵销部分购车用车成本,并推动电动汽车的进一步普及。
再看看 V2H 应用,双向供电预示着实现家庭能源独立和安全的一种新模式。随着极端天气条件和停电频率的增加,拥有一辆支持 V2H 功能的电动汽车,可以成为一条生命线。在这种情况下,家庭可以从电动汽车中获取电力供应,确保供暖或制冷等基本系统的正常运行。这样,电动汽车就成了一种备用电源,可以减少家庭对中央电网或通常使用化石燃料的独立发电机的依赖。除了紧急情况之外,在日常生活中,V2H 允许业主在高峰时段从电动汽车电池中取电,然后在低谷时段再为汽车充电,进而优化电力成本,实现成本节约。
另一个用例是“车对负载”(V2L),可以带来更多可能性。V2L 进一步展示了双向供电的多用途。在这种情况下,电动汽车成了一种能够为外部设备、电器或系统供电的便携式电源。这在很难使用传统电源的偏远地区特别有用。想象一下,在一个僻静的地方搭建一个露营地,并使用电动汽车来为照明和烹饪设备供电,该有多好。商家和活动组织者也可以利用 V2L 来为他们的设备现场供电,摆脱固定电源的限制,再也不必拖运笨重的发电机。V2L 的潜在应用非常广泛:从娱乐到商业无所不包。
双向供电开启了多种可能性。解决 400/800V 充电难题,是当今的重中之重。但是,其它概念不仅仅代表了技术创新,还是向更加整合、可持续的能源格局迈出的关键一步。通过增强电网的弹性,为电动汽车车主带来经济效益,确保家庭能源安全,以及实现电力供应的便携性,双向供电技术利用电动汽车蕴含的潜力,将它们从单纯的交通工具转变为未来能源基础设施的关键节点。
图 4:正弦振幅转换器(SAC)拓扑提供隔离和电压转换功能,允许您将这些功能部署在所需的位置,与稳压装置分开。
双向供电的巨大潜力正在汽车领域得到发掘。两个电源组件系列最有效地利用了双向供电功能。一是 Vicor 母线转换器模块,即 BCM,在两个电压轨之间提供隔离、固定比例的转换。另一个是非隔离版本,称为 NBM,其它方面与 BCM 类似。后者在双向供电环境中更容易使用,因为它可以使用任一端口的电源“启动”(建立和稳定谐振开关)。如果需要隔离,使用 BCM®,但这需要少量额外的电路,以提供从“二次侧”设备电源启动它所需的偏置。
New York Times,2021 年 10 月 1 日
Frost & Sullivan,2022 年 11 月 28 日
本文最初由 Power Electronic Tips 发表。
Matthew Jenks 现任 Vicor 公司北美汽车销售和现场应用工程总监。Matthew 拥有超过 25 年的汽车电子经验,涉及模块、电源电子元件、定制集成电路和半导体。他曾在多家一级和二级汽车公司担任销售、营销、工程和现场应用职位,包括英飞凌、意法半导体、国际整流器、伟世通和摩托罗拉等。Matthew 从密歇根州立大学获得了电气工程专业学士学位。
Matthew Jenks,汽车销售总监和现场应用工程总监
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%