Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
近年来,电气化与电池驱动等新技术趋势在工业设备市场中加速推进,这使 Vicor 在过去四、五年重点研发的高性能计算(HPC)及车载技术得以大展身手。
作者:David 与 Yuba Dozono
Vicor 作为电源解决方案领域的专家,目前正着眼于工业设备市场上的新商机。近年来,电气化与电池驱动等新技术趋势在工业设备市场中加速推进,这使 Vicor 在过去四、五年重点研发的高性能计算(HPC)及车载技术得以大展身手。今年八月初,Vicor 工业事业部兼企业营销部副总裁 David Krakauer 先生到访日本。我们就 Vicor 在工业设备市场的战略布局,采访了 Krakauer 先生以及 Vicor 日本子公司总裁 Yuba Dozono 先生。
Krakauer:我们注意到,电气化已在各个领域拉开序幕并持续推进。值得关注的是,不仅是电气化本身,对电池驱动的需求也在日益增长。除了汽车行业,重型机械、工程机械、农业机械、轻型电动车、电动摩托车、摩托艇等休闲设备等各领域,都正从传统的内燃机驱动(即汽油或柴油发动机驱动)转向电池驱动。这一转变已然开始。
Dozono:针对这些应用,为了尽可能延长运行时间,需要在增大电池组尺寸的同时实现控制端的小型化。Vicor 的电源模块具有节省空间、高功率密度和高效率的特性,恰好能在这些领域充分发挥其性能优势。
Dozono:工业设备的电气化进程将在未来进一步提速,而这一趋势在汽车市场早已成为现实。
例如,在电动汽车(EV)中,需要将 400V/800V 的电池高压降压至 48V 或 12V 等系统运行电压。同样,这种在支持高压供电的同时引入紧凑、高效电源系统的趋势,正逐步延伸至工业设备市场。
自 2018 年进军汽车领域以来,Vicor 便积极开发汽车产品,以顺应高压电池、小型化、高效率等趋势。也就是说,我们可以将公司基于整体战略投资研发的最新汽车技术与产品,直接应用到工业领域。我们相信,这将有助于解决许多客户在开发新一代电源系统时面临的难题。
Krakauer:随着电气化进程的推进,这些面向工业市场的产品开发,也将推动我们拓展新的市场领域。事实上,我们已经与全球多家主要重型机械制造商展开了洽谈。
对于需要大电流、大功率的应用,我们将开发采用优化设计的新产品。同时,我们也能运用引领行业前沿趋势的最新技术,为特定市场开发新产品。
图 1:BCM6135 是一款 DC-DC 隔离转换器,最大转换效率达 97.9%,具有固定的电压转换比。机箱安装型尺寸为 61.3×35.4×7.4mm,采用 68g 的 CM-CHiP 封装。
Krakauer:设计电源系统时,首选方案是采用通用的现成电源。但这类电源通常体积较大。即便采用分立式元件搭建,也会增加设计负担,延长开发周期。在 Vicor 的电源模块中,电源所需元件集成到一个小型封装内。此外,我们专有的分比式电源架构将稳压、电压转换和隔离功能划分到独立的转换器中,从而优化电源系统设计并提升性能。
此类产品的一个例子就是“BCM 系列”母线转换器模块。它是一款具有固定电压转换比、可双向使用的 DC-DC 隔离转换器。该系列产品阵容强大,支持 48V 至 800V 的输入电压,转换效率高达 97% 至 99%。由于 K 因子(即电压转换比)也有多种取值,因此适用于各类应用场景。
“DCM 系列” DC-DC 隔离转换器模块也是我们的一款主力产品。例如,我们的日本客户 Fukaden 公司已在其系留无人机搭载的电源中采用了 DCM 系列。在该电源中,为减轻传输电缆重量,Fukaden 将电压从传统的 24V 升压至 370V,同时采用一款 DC-DC 转换器,将 370V 降压以驱动系统。常见的降压 DC-DC 转换器模块体积大、重量重。而采用 Vicor 的 DCM 系列后,体积缩减至约四分之一,重量减轻至不到原来的一半。
Dozono:工业应用种类繁多,因此我们将其进一步细分为多个子领域,以便更灵活地响应客户需求。在日本市场,我们重点关注测试设备/半导体制造设备、机器人及工厂自动化领域。此外,我们也会关注汽车应用以外的其他领域,如电动自行车、叉车等电气化发展迅速的领域。
我们的优势在于拥有覆盖升压和降压应用的丰富产品线。特别是,日本客户高度认可我们正在开发的一个产品系列,它们可以替代以往只能用分立式元件搭建实现的方案。
此外,当市场趋势或客户需求变化导致设计变更时,通常会延长开发周期。然而,由于我们的电源解决方案采用模块化设计,即便需要重新设计,也只需少量改动,多数情况下开发周期只会略微延长。客户需要快速响应市场需求。我认为,随着响应速度的提升,对我们模块的需求也在同步增长。Vicor 的优势在于,我们能够持续提供电源系统优化与支持服务,包括此类设计变更。
在工业设备领域,采用分立式元件设计电源系统是否仍是主流?
Krakauer:在许多领域,分立式设计仍是主流方法。采用分立式元件搭建电源时,其优势在于可复用现有设计,因此产品上市周期短;但另一方面,其缺点也很明显:设计变更难度大。可以这么说,“设计不易变更”这一事实为工程师带来了诸多束缚。因此,当前现状是业界也在积极探索分立器件之外的替代方案。
Vicor 的电源模块不仅体积小巧、易于使用,还可通过并联支持不同的功率等级,从而轻松实现设计变更。
Vicor 在行业中地位独特,目前全球尚无其他厂商能提供与我们相同的电源模块。因此,在某些领域,电源模块的存在并不为人熟知,但不可否认的是,分立式设计仍是主流。换言之,创新空间依然存在。目前,我们正与多家公司开展合作开发,并聚焦特定细分市场领域。
Dozono:为跟上市场需求的变化,电源系统同样需要创新。我们与客户进行反复深入交流,往往能促成系统开发,从而最大限度地发挥 Vicor 电源模块的优势。我们挖掘客户的潜在需求,并将其转化为电源架构的创新动力。
Krakauer:过去几年,Vicor 大力拓展高性能计算(HPC)和汽车市场领域,但自创立以来,我们在航空航天/国防及工业设备领域也早已积累了丰富经验。为加大开拓这些市场领域的力度,公司近期实施了重大重组,专门设立了工业设备、航空航天/国防、计算及汽车四大业务部门。每个部门都深入了解各自市场的需求,并通过与 Vicor 全球各地子公司(销售与技术支持中心)紧密沟通,优化技术方案。
Dozono:这是全球供应商共同面临的局面,但正因如此,我们更加确信:与客户紧密协作、强化供应链体系以确保产品稳定供应才显得尤为重要。此外,随着新工厂将于今年年底全面投产,我们的供应链体系将得到进一步巩固。
图 2:Vicor “ChiP”封装电源模块新工厂。
Krakauer:该工厂专门生产 Vicor 独有的电源模块封装,即 ChiP(封装内转换器设计),我们将在美国本土实现可扩展的 ChiP 电源模块制造。
新工厂能够承接部分此前外包的制造工序,实现从接单、生产到出货的全制造流程的垂直整合。这将使我们更容易控制产能与成本,构建更稳健的供应链体系。
另一项优势在于制造团队与设计团队之间的沟通将更便捷。当制造与设计两支团队同处一地时,任何设计或生产制造问题都可迅速得到解决。新工厂的量产系统目前正处于启动阶段,预计在未来几个月内全面投入运营。
Krakauer 先生:此次日本之行,我有机会直接与日本客户面对面交流,收获了许多宝贵意见。我们将与 Dozono 先生及其他日本同仁通力合作,从总部提供全方位支持,助力客户解决棘手的电源设计难题。
Dozono 先生:工业设备市场对高性能电源的需求预计将日益增长,在这一背景下,Vicor 全体成员将全力以赴,为日本客户的电源创新与发展贡献力量。
本文最初由 EETImes Japan 发布。
David Krakauer,公司营销副总裁
Yuba Dozono,Vicor K.K 总裁和日本销售与市场副总裁
David Krakauer 与 Yuba Dozono
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率