Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
可靠电源是网络设备提供高可靠性和可用性的关键因素。
作者:Yutaka Mitzutani,Vicor 公司现场应用工程师
云计算服务的快速普及推动了数据流量的急剧增长。这一趋势预计将持续下去,2024 年至 2033 年期间的复合年增长率(CAGR)将达到约 20%。网络设备,包括路由器和网络交换机,是适应这一快速增长的关键,在促进互联网数据流动方面发挥着重要作用。
为了保证大量数据的不间断传输和低延迟,网络设备需要具备高可靠性和可用性,而电源系统是实现这一目标的基石。虽然 -48VDC 是网络基础设施的传统标准输入电压,但网络设备通常以正电压运行。因此,业内使用隔离式 DC-DC 转换器来将负电压输入转换为正电压输出。在发生故障时,这些转换器的冗余设计对于保持系统正常运行至关重要。(如图 1 所示)
图1:在对电压和电流有一定要求的典型网络交换机电源轨配置中,冗余是保证可靠性的重要措施。
网络交换机通常由外部 -48V 直流电源供电。然而,这一输入电压可能会出现显著波动,范围在 -36V 至 -75V 之间。DC-DC 转换器必须在此宽泛的输入电压变化范围内保持稳定的 12V 输出电压。
某些电源模块可能难以在整个输入电压范围内保持稳定的输出,尽管它们标示的输入电压范围为 -36V 至 -75V。当输入电压达到下限时,这些模块可能无法提供持续的 12V 输出电压。
相比之下,Vicor DCM™ 模块能够在 -36V 至 -75V 的整个输入电压范围内保持稳定的 12V 输出电压。Vicor DCM3623 通过初级侧的专有 Vicor 控制器 IC 主动调节输出电压,从而实现这一目标。DCM3623 的输入电压与输出电压之间的关系可以通过 Vicorpower.com 上提供的产品仿真工具(Product Simulators)查看。
Vicor DCM3623E75H13C2T00 是一款高性能 DC-DC 转换器,非常适合满足这些苛刻的要求。它具有高功率密度和并联运行能力,因此是高密度网络交换机电源系统的理想选择,尤其是在大规模数据中心内。本文将深入探讨该产品的具体特性。
为了确保关键信息技术设备的连续运行,冗余电源至关重要。当多个电源并联运行时,电源模块通常会监控输出电压和电流,并相互传递这些信息以实现输出均流。此外,还可在输出端添加 ORing 二极管,以防止由于电源间的压差引起的反灌电流。通常,电源的并联运行需要额外的组件。
然而,Vicor DCM 电源模块无需额外的组件即可实现并联运行(如图 2 所示)。这是因为该 DCM 内置了下垂(droop)模式功能,可以实现均流并简化设计。
图 2:并联阵列配置能提供可扩展的冗余输出。
下垂特性是一种控制功能,可根据模块条件(如负载电流和内部温度)的变化动态调整电源的输出电压。
输出电压根据以下公式计算:
VOUT = 12V + 0.6316 x (1 - IOUT / 26.67) - 1.600 x 0.001 x (TINT - 25) + ΔVOUT-LL
注:该公式仅适用于 DCM3623E75H13C2T00。如需计算其他 DCM 的 VOUT,请参阅相关的 DCM 数据手册。
术语定义(见图 3):
VOUT = 输出电压
IOUT = 输出电流
TINT = 模块内部温度(单位:°C)
ΔVOUT-LL = 轻负载升压期间的额外输出电压
在满载(IOUT = 26.67A)和 25°C 条件下,该模块的标称输出电压为 12V。
在恒温条件下,DCM 呈现出 -5.26% 的负斜率负载线关系,满载(IOUT = 26.67A)时的输出电压低于空载(IOUT = 0A)时的输出。负载线的电压差为 0.61V(= 12V × 0.0526)。
该 DCM 内部的控制 IC 监控内部电流并调节输出电压。在并联阵列运行中,电流较低的模块输出较高的电压,而电流较高的模块输出的电压较低。
此外,模块温度的变化也会对输出电压产生轻微影响,进而影响均流。
如果某模块的负载高于其他模块,其相对温度往往会上升,导致输出电压降低。由于其他并联 DCM 的输出电压会与负载更大的 DCM 相匹配,因此它们会调整其输出电压以更均匀地分担负载。
满载条件下,DCM 在 120°C 时的输出电压低于 -40°C 时的输出,-40°C 和 125°C 之间的电压差为 0.256V。
这种下垂特性(负载线和温度系数的综合效应)使 DCM 模块之间无需额外的电路即可实现电流平衡。
图 3:根据负载线和温度系数计算下垂电压(DCM3623)。
最后是对上述 VOUT 公式中的 ΔVOUT-LL 的一些补充说明。
当 DC-DC 转换器与外部输出负载的组合内部功耗低于每个内部 MOSFET 开关周期的最小功率传输时,将激活轻负载升压功能。这通常发生在负载电流降至额定值的 10% 以下时。
在轻负载升压期间,DCM 动力系统会反复开启和关断,从而降低开关频率并显著减少模块的功耗。
延长关断时间可能会导致输出电压升高(见图 4)。这种电压升高在空载条件下最大可达 2.15V。为缓解这种电压升高的影响,可以在输出端添加一个泄放电阻,消耗约 10mA 的电流,从而有效降低 ΔVOUT-LL。
图 4:轻负载调节对输出电压的影响。
Vicor DCM3623 采用专有的控制环路技术,能够在宽泛的输入电压变化范围内实现出色的输出电压稳定性。此外,凭借内置的下垂管理功能,它能够在多个模块并联时实现输出自动均流,而无需附加复杂的外围电路和通信。这样就可以简化电源电路的设计,并为数据中心网络交换机等需要高可靠性的系统提供稳定的供电。
本文最初由 Power Systems Design 发布。
Yutaka Mizutani 于 2021 年加入 Vicor,担任日本高级现场应用工程师。他为高性能计算(HPC)、航空航天与国防、工业和汽车电源系统提供技术支持和咨询。在加入 Vicor 前,他曾在一家半导体供应商工作,为包括汽车、工业和消费电子产品在内的各种应用提供支持。Yutaka 拥有电气工程学士学位和工商管理硕士学位(MBA)。
Yutaka Mitzutani,Vicor 公司现场应用工程师
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势