Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
在城市里,您经常会看到大型全彩 LED 视频显示屏,用于在覆盖建筑物侧面的位置做广告。显示屏的每个像素都是单独驱动的,因此对用于将 AC 电源转换为驱动 LED 所需恒流的电源系统提出了极具挑战性的要求。
这些系统对其所用的电源组件有很高的要求。电源系统成本是一个明显的问题,需要大量的电源组件来创建一款这样的显示屏。效率也是一个关注点,这并不奇怪,因为所消耗的电力是运行成本的重要因素,而且广告商也不希望成为别人眼中的烧钱机构。
LED 的可靠性随温度的升高而降低,也就是说,如果可以减少电源系统的散热,就可以延长 LED 的使用寿命。此外,通常也可以采用更高的强度运行 LED,这可增加显示屏的亮度。热量也会改变 LED 输出的强度和波长,导致显示屏上的照明不一致。
这些系统所用的电源组件还必须可靠运行,无论是在夏季的直射阳光下,还是在冬季的暴风雪中,都不能例外。维修或更换安装在建筑物高处的模块的成本很高,因此发生故障的代价特别高昂。与建筑照明应用一样,让人在高处更换部件的成本和危险远远超过更换模块的成本。
也许令人惊讶的是,尺寸也是一个重要的判断标准。这些显示屏必须很薄,才能确保其尽量安装在靠近建筑物的位置,不必要的重量也会增加部署这些显示屏的成本。
Vicor 电源组件具有高功率密度、高效率和高可靠性,非常适合这些应用。最近,我们看到客户选择 Vicor 最近荣登《EDN》热销 100 电源组件榜单的 48V 降压转换器,帮助他们实现设计目标。通过提供紧凑高效的 48V 直接负载点转换解决方案,他们允许制造商使用 SELV 48V 母线在这些系统中配电。
今天,大多数显示屏使用 AC 市电为每个面板配电。与使用 48V 相比,这种方法有几个不足之处:使用市电电压有重要的安全考量、AC-DC 转换产生热量的损耗会影响 LED 的使用寿命、亮度和色彩。
大型显示屏的设计人员可通过直接从 48V 转换,简化其供电链,从而可在提高效率的同时,减少级数和所需的组件并降低系统成本。Vicor 降压转换器可实现易于安装的可靠显示屏,从而可降低安装及维护成本。
Vicor 电源组件,ZVS 降压系列产品
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%