Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
高功率密度
紧凑的散热冷却
电源可轻松扩展
边缘计算对于充分发挥人工智能(AI)、机器学习和物联网(IoT) 的全部潜能至关重要。自动驾驶、智能楼宇、机器人、供应链管理和医疗保健等应用正在迅速发展,它们依赖于人工智能计算机的快速响应时间,而大型远程数据中心的云计算无法提供这种速度。为了提供更快的计算和数据传输速度,人工智能处理器需要更接近智能设备——更接近“边缘”。为快速增长的“边缘”提供动力是一项巨大的挑战,需要同样强大和紧凑的供电网络。
紧凑的模块化电源
高效率
对流冷却
HIRO,荷兰创业技术公司 HIRO 开发了创新的高性能、可靠的边缘基础设施(软硬件),可将智能边缘作为一种服务交付。他们的边缘微型数据中心( EMDC )——这是一种可高度扩展、紧凑的边缘计算资源,可以在恶劣环境中可靠地运行,并提供当今应用程序所需的速度和性能。EMDC 可以将任何类型和数量的 CPU、GPU、FPGA、NVMe(非易失性储存器标准)介质集成在从 1.5kW 鞋盒大小的设备到 500kW 集装箱化的边缘设备的平台上。这些平台为全固态化和模块化,不仅需要的维护极少,而且无需散热。 可以通过支持风扇的干冷却器或完全被动的干冷却器完成散热,使 EMDC 完全被动。
HIRO 利用边缘计算带来有意义的社区影响。HIRO 致力于为医院 EMDC 系统提供支持,为他们的人工智能模型提供隐私、高性能和可靠的边缘基础设施,这些模型有助于检测与治疗心血管疾病、癌症、肿瘤及其他复杂疾病。
采用从 48VDC 配电(而非12VDC)可以实现高效的功率转换。较高的电压可将整个供电网络(PDN)的 I2R 功率损耗降低 16 倍。高密度、高效率的电源模块有助于实现 HIRO 的固态、散热良好、紧凑、节能的 EMDC 设计。例如,传统解决方案使用标准 COM Express® 模块(模块上的计算机),可以在一个 3U 机箱内提供约 3kW 的功率。有效转换此电源对 EMDC 性能至关重要。 PCB Design Kft 是一家匈牙利的硬件设计公司,它帮助 HIRO 设计了 EMDC ,并选择了 Vicor DCM 电源模块 ,因为其紧凑的尺寸、散热性能和效率。DCM 提供 48V 到 12V 转换,提供灵活的散热选项和世界领先的体积功率密度。这种灵活性也为可再生能源提供了机会。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护