Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
David Berry,首席应用工程师
隔离稳压电源的设计,越来越注重电源性能,特别是电源适应负载迅速变化的能力(负载调整率)。但如果电源输入电压持续存在,设计时就会忽略一些重要指标,例如电源可靠的快速启动能力(小于10ms)。
但有些应用场景中,输入电压还没有建立,而系统必须在输入上电后几毫秒内启动。这种应用通常需要隔离以保证输入输出地是分开的,或者需要建立负电压以保证输入电压有尖峰时的系统安全。
例如,越来越多的汽车在等红灯或者静止不动时,使用引擎启停技术来节省燃油和电池能量。这种应用中,车辆空转时消耗大量能量的电气系统可能会被关闭。当然,这些系统也需要再次快速、可靠地启动。这就是快速启动系统的用武之地。
要想在隔离电源系统中实现可靠快速启动,有三个关键因素:
应使用适当的输入滤波器以实现对输入 dV/dt 的控制。许多 DC-DC 转换器的输入部分都有一个 LC 滤波器。但如果这个 LC 滤波器遭遇阶跃电压,也就是将直流电压直接加至电源系统,该 LC 滤波器就可能产生足以损坏电源内部电路的振铃电压。最大输入 dV/dt 的常见规范是 10V/ms;闭合过快的机械开关或场效应晶体管 (FET) 很容易造成超过 10V/μs 的上升时间的情况。设计人员应选择一款支持限流的输入滤波器,将 DC-DC 转换器的输入保持在其输入 dV/dt 限值内。
应仔细设计输入电容,以确保: 第一,DC-DC 转换器具有低的源阻抗;第二,在输入或负载快速变化时电源能保持稳定;第三,输入源也在其最大额定值范围内。图 1 是电源系统框图,图 2 是典型输入滤波器的内部框图。输入电容一方面需要缓慢充电以避免超过 dV/dt 的最大值,另一方面又不能太慢,因为电源系统启动时间要小于10ms。刚上电时,图 2 中的 Q1 为关断状态,当输入电压超过电源欠压点时,图 2 中的电荷泵/控制模块开始开通 Q1,滤波器的输出电压开始升高;这样一方面控制电压上升速度 dV/dt 不超电源输入限值,同时也控制输入电流的幅值。
图 1: 电源系统框图
图 2: 典型输入滤波器的内部原理
为了满足小于 10ms 的启动时间,系统的输入滤波器应尽快为其输出电容充电,因此设计人员应该尽量选择最小值的电容器。在针对快速启动进行设计时,建议在滤波器的输出端使用固定比例的非稳压隔离电源,因为第一这种电源基本上(甚至完全)不需要输入电容,第二它们属于开环电源,没有反馈调节,因此也不会出现环路不稳的情况。
如果在滤波器的输出端使用这样一款固定比例非稳压电源,那么只要滤波器输出的上升时间可控,则该电源的输出就可控制。这种隔离电源的输出与输入为固定比例,这将使图 1 所示的后级稳压电源保持在其输入 dV/dt 限值内。不过出于电源阻抗要求和稳定性考虑,后级稳压电源的确需要输入电容,因此在确定滤波器的输出电容时,这需要纳入考虑范围内。隔离固定比例电源的输出电容应折算到输入侧,应视为输入滤波器输出电容的一部分。
电容的折算方法为隔离电源输出/输入电压比的平方再乘以隔离电源输出电容。如果输出/输入电压比是 1/2,隔离电源输出电容是 47μF,那折算至滤波器的电容就是 1/2 的平方再乘以 47μF,等于11.75μF。在这种应用中,固定比例隔离电源的性能非常关键。隔离电源内部功率电感需电感值极小。小电感值有助于电流迅速从输入流向输出,并保持固定的输入输出电压比。比如部分固定比例隔离电源的内部功率电感只有几 nH 的电感值。
输入滤波器还可防止电源系统的输入源超过其最大额定值,这对于整体系统可靠性而言非常重要。滤波器可以把容性器件从高 dV/dt 情景中隔离出来,如热插拔、机械开关或场效应晶体管开关闭合等。电源系统输入源的最大电流值,受输入源功率、连接器以及连接电源的走线限制。随着时间的推移,上述组件的性能可能会衰退,成为潜在的故障点,甚至在电流高于额定值时直接出现故障。在要求启动时间低于 10 毫秒的电源系统中,电源的输入电压必须迅速升高,因为该输入电压的上升时间,也是启动时间的一部分,但给电容快速充电将导致较高的浪涌电流。滤波器可帮助减少这个浪涌电流,许多滤波器的额定浪涌电流值以(安培)/(输出电容 μF )为单位。因此对于 0.007A/μF 的额定值,如果滤波器输出电容为 47μF,浪涌电流即为 0.007A*47μF = 0.329A。
如果电源输出电容过大造成输出限流,也会在需要快速启动的应用中造成延迟。过流可能导致电源关闭并重启,也可能会造成输出电压下降,这两种情况都会显著延长整个启动时间。在许多应用中,电源输出端既有自身的输出电容,又有负载电容,这些电容在启动时都由电源充电。若把这一点纳入考虑范围内的话,最好尽量使用最小的输出电容。为输出电容充电的输出电流可通过以下公式计算:I = C * dV/dt,其中 I 是电源输出电流,C 是输出电容,dV/dt 是电源输出电压的上升速度。如果负载在上升时间处于工作状态,电源需提供的电流 I 就会进一步增加。无论何种情况,电流都不应该超过电源的输出电流最大值。如果电流确实超过限值,那么可能需要并联一个电源来增加输出电流额定值。
电源的输出电容可降低输出纹波,同时使其在运行过程中保持稳定。电源的开关频率越高,所需的电容值就越小;比如 500 kHz 至 1MHz 的高开关频率,将允许我们使用低电感和电容值的同时,还能保证输出纹波低至 30mV。
在设计图 1 所示启动时间小于 10ms 的电源系统时,有几个组件必须被唤醒并保持在其功率、电压及电流额定范围内。上电后,滤波器控制器必须唤醒并开始控制滤波器的输出电压,同时让电流保持在其最大值以下,并让后级非隔离电源保持在其最大输入 dV/dt 范围内。当后级电源达到其欠压开启电压时,其电源内部控制器必须唤醒并有效控制其输出电压,为输出电容充电,有时还要同时为负载供电。
上述这些时间加在一起,总时间必须小于 10ms。图 3 是使用一个 Vicor VTM 和两个后级 VicorPI33xx 非隔离电源组成的、启动时间不足 10ms 的电源系统的启动波形。该系统配备一个隔离固定比例电源和两个非隔离电源。隔离电源有助于系统在输入和输出之间提供独立的接地。两个非隔离电源分别接 25W 和 33W 的负载,而从上电开始算起的启动时间测定为 4ms 左右。该系统极具扩展性,只需以并联方式添加电源组件或使用更高功率的电源组件即可。此外,以并联方式添加组件还可实现冗余工作。
图 3: 为不足 10ms 的启动时间配置的电源系统
设计快速启动电源时,会遇到一些独特的挑战;比如对电容的设计和配置,是就完美实现这样一个电源系统的重要环节。如今越来越多的应用需要频繁快速启动,使用传统电源无法实现,因为其高输入和输出电容容值会带来风险,比如瞬态电压和电流尖峰,我们在设计时需要仔细斟酌。
在使用正确电源组件的情况下,我们可以设计出可靠的启动时间小于 10ms 的隔离式电源系统。效率高、体积小的电源组件最适合各种便携、空中或地面应用。Vicor 的响应速度快、高效、小巧的电源组件可帮助我们设计出可靠的快速启动电源。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率