Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Vicor 分比式电源架构利用一个 PRM™ 升降压稳压器以及一个 VTM™ 来支持电解。
Yucatán 半岛外海岸外是中美洲珊瑚礁,与所有的珊瑚礁一样,它是地球上生物种类最多的生态系统之一。然而,全球气温上升正在影响着海洋生物,就像影响陆地生物一样。随着海洋变暖,水中的氧气水平下降,海水酸化加剧,像中美洲珊瑚礁这样的珊瑚礁正在经历一场被称为"白色综合症"致命的健康危机,这种病可在 40 天内杀死珊瑚。
但这种病的影响并不限于珊瑚本身,或那些依赖珊瑚礁的海洋生物们。它们甚至影响着海洋。
珊瑚礁是强大海浪与沿海城市建筑的海滩之间的屏障。如果没有珊瑚礁阻碍潮汐的持续能量,海浪会全力冲向海岸并迅速侵蚀那些受人喜爱的海滩海岸线(图 1)。
图 1:在一些地区,海滩每半年就会后退 1 米。
但人类已经发现一种方法帮助重建那些垂死珊瑚礁,以尽力保护这些海滩的遗迹。总部设在英国的 CCell Renewables 公司在全球范围内致力于阻止 甚至扭转海岸侵蚀,该公司制定了一项策略,利用一种叫做电解的过程,在水下的钢结构上加速珊瑚的生长。
CCell 在 Cancún 和位于 Yucatán 北部海岸的 Telchac 开展了多个月的试点项目。该珊瑚礁项目旨在模仿珊瑚礁的自然生长条件,而珊瑚礁本身需要数百年的时间才能达到成熟。
有了 CCell 的人工珊瑚礁结构,这个过程可以在短短36个月内完成。
"这里最关键的是,你不能把这些珊瑚放在普通的沙子上,它们会沉到沙子里然后消失,"CCell 的首席执行官 Will Bateman 博士说。"我们正在做的是提供类似骨架的东西,可以把它们放在上面。"
人工礁的基础是一系列 2.2 米长的钢制半隧道笼状结构(图2)。这些结构由精确控制的 1.2V 至 6V 的电流通电,这些电流通过一个小型金属阳极。在这个系统中,阴极本身就是礁石结构本身,增加周围水的 pH 值,使盐分溶解在笼子的钢表面。
图 2:人工礁石结构沿 Telchac 海岸线被淹没,阻碍波浪能并保护海滩。
阳极的低电压产生的氧气与阴极的可溶性效应相结合,形成文石(碳酸钙)和水镁石(氢氧化镁)岩石,附着并密封笼子,保护它们不受腐蚀(图 3)。
这整个过程取决于远程管理阳极和阴极之间的精确电压控制。在一个月内,结构上会形成一个 3-5 毫米的岩石层。
如果施加的电压不足,岩石层会变得松软,不适合孵化出的珊瑚。你可以想象在这种环境下,过多的电力会造成什么后果。
但即使岩石成功地与钢笼结合,使潜水员可以用手放置当地的珊瑚虫,这项没有完成的工作。CCell 的电解过程必须继续进行,以使附着的珊瑚以 3-5 倍的速度加速生长,从而在三年内形成成熟的珊瑚礁。
图 3:提供给人工礁结构的电流使岩石形成,以保护钢铁不受腐蚀,并为珊瑚虫提供安全的附着。
贝特曼说:"我们最不想做的事情就是在这个过程中继续生长岩石,因为我们最终会埋葬可怜的小珊瑚虫。”
CCell 的团队必须学会解释水中的环境条件以确定何时需要减少 、甚至完全停止电力输入,以减缓岩石的膨胀并最大限度地促进珊瑚生长。
CCell 电解过程的电力是由多种来源产生的。其中一些来自方便的可再生资源,由 CCell 自己的波浪能转换器提供,它为一个带桨的发电液压系统提供动力。根据波浪条件,这个系统可以产生 35V 到 70V 之间的电压,然后由电解系统本身进行转换、控制和监测。
如 Telchac 这样较大的飞行器,它从太阳能获得补充的电力。像 Cancún 这样较小的飞行器,由于只有几百瓦电力可用,无法获得足够的可再生能源,只能从其他途径获得电力。
撇开来源不谈,收集的电力必须传输到试点珊瑚礁地点的电解系统。这是通过供电网络(PDN)实现的,该网络由一个前端转换稳压阶段和一个下游负载点(PoL)稳压阶段组成,通过电缆将电力输送到电解系统。
但是,如前所述,输送到系统的电量必须得到精细的控制。为了保持每段礁石所需的 10A 峰值电流和 50W 功率,CCell 利用 Vicor 的 分比式电源架构,该架构集成了预稳压模块(PRM)升降压稳压器和 变压模块(VTM)电流倍增器,具有快速瞬态响应(图 4)。PRM 输入未稳压电压并进行稳压输出,用于驱动 VTM。
图 4:Vicor 的分比式电源架构(FPA)利用一个 PRM 升降压稳压器和一个 VTM 向 CCell 的电解系统传输电能。
"VTM 也可以说是一个电流倍增器,"Vicor 的现场应用工程师 Philip Simpson 说。"VTM 的作用实际上是一个有效的 DC/DC 转换器。
"从概念上讲,它们是一个直流到直流的变压器,我们称之为 K 因子,它相当于变压器类型应用中的匝数比,"他继续说。"PRM 和 VTM 的组合使你能以一种非常有效的方式获取相当高的直流电压,并在相对较高的电流下将其转换为相当低电压的直流。"
"CCell 使用的 PRM 和 VTM 的组合使效率远远超过 90%,"Simpson 解释说。"它充当了一个理想的变压器"。
在 Cancún,目前沿着 120 米的珊瑚礁部署了 50 个这样的控制单元。
到目前为止,结果是振奋人心的,在测试地点的波浪衰减预计将在明年提高至 30%。在这种背景下,虽然全球变暖导致全球波浪能量每年增加 0.41%,但只要减少 5% 到 8% 的波浪能量,就能将近岸的波浪气候恢复到接近二十年前的水平。
CCell 人工珊瑚礁的形状和多孔结构可以阻止较大的海浪撞击海岸,但也可以让较小的海浪在海滩上沉积沙子,并重建失去的东西。
CCell 人工珊瑚礁的形状和多孔结构可以阻止较大的海浪撞击海岸,但也可以让较小的海浪在海滩上沉积沙子,并重建失去的东西。
目前计划沿着 Yucatán 海岸将人工礁再扩展 1 公里。
然而,正如海岸侵蚀不是一个地理区域所特有的现象一样,CCell 的目标也不仅仅局限于墨西哥海岸。该公司一直在以色列、马尔代夫和其他地方研究人工礁石结构,这些都是为了阻止 并希望逆转地球上一半以上的海岸线发生的侵蚀。
CCell 的未来目标包括与康奈尔大学建立潜在的合作关系,在珊瑚礁结构上实施声学设计,模拟活珊瑚礁的声音,以帮助吸引海洋生物进入项目现场。
本文最初由 Embedded Computing Design 发表。
Arrow:驱动工业未来的 2026 年机器人、工业物联网和智能自动化研讨会
Vicor 电源模块在机器人技术、工业物联网和智能自动化领域拥有着行业领先的功率密度与创新架构
Microgate 的超凡使命需要精确的电力
Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
ReVolt 正在攻克电影行业最不愿公开的污染问题——二氧化碳排放
ReVolt Fuel 解决了电影行业每年排放 70 万吨二氧化碳的难题,在 Vicor 电源模块的帮助下提供清洁的现场电力
高压至 48V 电源转换的 11 种优化之道
将高压转换至 48V DC 可大幅降低布线成本和重量,显著提升数据中心和工业系统的能源效率