使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
电源系统的要求越来越具有挑战性,因此如果电源工程师要达到其目的,必须要有良好的散热设计。本次网络研讨会先介绍您需要从产品说明书和应用笔记中收集的信息,然后介绍如何人工执行精确的热计算。随后演示在线工具如何消除对这些非常耗时的热计算的需求,只需点击几下鼠标,就可评估不同的组件和散热选项。
散热设计是电源系统开发的重要组成部分,本次网络研讨会将使工作在各应用领域的工程师受益。该网络研讨会旨在为各种级别的工程师提供帮忙,从刚毕业的大学生到经验丰富的电源设计专家,均可报名参加。
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
优化高压至 SELV 转换,无需电池和超级电容
了解如何通过快速双向转换将高压电池电源有效转换至 SELV 以支持再生负载
为 48V 后装市场负载供电的未来走向
Vicor 战略客户经理 David McChesney 对这一过渡可能需要的时间提出了一些令人惊讶的见解。以及后装市场负载供电与向 48V 过渡将产生哪些短期和长期影响
在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电
Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备